17.08.2022 15:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 33557 Bewertung: (4168)
|
Wie fragst du den Wert in der LOGO! ab? Mit einem analogen Netzwerkeingang? |
17.08.2022 15:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 33557 Bewertung: (4168)
|
Lade doch mal dein Programm und das TIA-Projekt in gezippter Form hoch. |
17.08.2022 16:06 | |
Beigetreten: 23.05.2013 Letzter Bes: 07.09.2022 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Ich hoffe, das klappt so mit der ZIP-Datei: [snip] Das Prog ist noch nicht vollkommen fertig aber lauffähig. Im Moment geht es ja nur um die Werte in VW20 + 21. DateianhangDosiertest.zip (183 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/18/2022 09:57:52Link entfernt und Datei als Anhang hinzugefügt. |
|
Folgen Sie uns auf