15.11.2014 20:36 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Ja, das ist schon seit der 0BA7 möglich. Habe es zwar selber noch nicht gemacht, aber es gibt von Siemens ein Beispiel für die Kommunikation zwischen der LOGO! 0BA7 und einer S7-300: http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/anwendungsbeispiele/Seiten/Default.aspx Dort wird es relativ ausführlich. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf