20.08.2016 06:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 33978 Bewertung: (4224)
|
Das Einfachste ist den integrierten Webserver zu nutzen. Der Webserver stellt dir virtuell eine Logo oder/und das TDE virtuell zur Verfügung, sowohl das Display als auch die Tasten. Den Webserver rufst du ganz einfach durch das eingeben der IP-Adresse in der Einagbezeile deines Browsers auf. Der Benutzername ist festgelegt, das Defaultpasswort ist LOGO. Hier kannst du dir das Handbuch der Logo 0BA8 im PDF-Format downloaden: Ein weitere Möglichkeit wäre die kostenlose LOGO! App für das Handy. |
20.08.2016 09:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 33978 Bewertung: (4224)
|
Im Anhang mal ein kleines Demo Video zum Webserver.
DateianhangWebserver_Demo.wmv (52 Downloads) |
20.08.2016 14:40 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Danke schon mal für die Tipps. Aber wenn ich auf die Logo per Browser gehe sieht das so aus: |
20.08.2016 15:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 33978 Bewertung: (4224)
|
Du musst noch bei der Erstellung der Meldetexte einen Haken bei Webserver machen. |
20.08.2016 23:19 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Ich möchte die Logo mit IP-SYMCON (Hausautomation) ansprechen, Deswegen frag ich nach befehlen |
21.08.2016 06:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 33978 Bewertung: (4224)
|
Da wirst du dir wohl etwas selber programmieren müssen. Es gibt da keine einfachen Befehle wie z.B. "Logo-IP-Adresse, Q1, Ein". Die Logo wird über das S7-200 Protokoll angesprochen. Es gibt da die Möglichkeit über Libnodave die Logo anzubinden. |
21.08.2016 11:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 33978 Bewertung: (4224)
|
Vielleicht hilft dir dieser Link weiter: https://www.symcon.de/forum/threads/26061-Logo-0BA8-Ausg%C3%A4nge-Status-auslesen |
Folgen Sie uns auf