02.10.2017 13:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.02.2025 Beiträge: 34630 Bewertung:
|
Die Versionsnummer ist mir unbekannt. Starte doch einen Support Request. |
04.10.2017 15:43 | |
Beiträge: 53 Bewertung:
|
Die Versionsnummer ist schon ok. Es handelt sich um die Android version. Ich nehme an, dass du schon eine Neuinstallation versucht hast... Im Google Play Store habe ich gesehen ist bereits eine Rezension zu diesem Thema geschrieben worden. Vielleicht kommt da mal eine Rückmeldung. Gruß, |
Zuletzt bearbeitet von: Melon777 am: 04.10.2017 15:46:03 |
|
13.10.2017 17:46 | |
Beiträge: 83 Bewertung:
|
Vielen Dank der tipp mit der Deinstallation war Gold wert |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
16.10.2017 07:48 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung:
|
Neue Frage von pit69 wurde in ein separates Thema mit dem Titel LOGO! App Verbindungsfehler: „SSL Handshake fehlgeschlagen“ gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf