13.10.2017 21:36 | |
Beigetreten: 17.06.2013 Letzter Bes: 05.10.2023 Beiträge: 123 Bewertung:
|
Hallo Zusammen Da ich nicht weiss ob es ein Einstellunsfehler oder ein Bug ist, hänge ich mich hier an. Meine Logo8 lässt sich in der App einrichten und auch Bedienen. Einziges Problem ist dass in regelmässigen Abständen die Verbindung abbricht und beim neuen Verbindungsversuch die Meldung „SSL Handshake fehlgeschlagen“ erscheint. Wird die App ganz geschlossen kann ich mich beim nächstenmal wieder Verbinden. Hat irgend jemand auch diese Problematik und evtl. die passende Lösung? Grüsse Peter ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 16.10.2017 07:48:51Neue Überschrift nach Splitten |
|
20.12.2017 20:11 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, Hat der Support sich gemeldet? Gibt es hierzu eine Lösung? Ich habe das gleiche Problem Vielen Dank! Rolf |
Folgen Sie uns auf