08.03.2023 16:59 | |
Beigetreten: 06.03.2023 Letzter Bes: 09.03.2023 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Die Logo ist eine 6ed1052-1cc08-0BA1 und die LSC ist V8.3 danke |
08.03.2023 16:59 | |
Beigetreten: 06.03.2023 Letzter Bes: 09.03.2023 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Als Hardwaretyp ist 0BA1 Standart eingestellt |
08.03.2023 17:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 33433 Bewertung:
|
Kannst du mal das Programm als ZIP-Datei hochladen? |
08.03.2023 23:31 | |
Beigetreten: 06.03.2023 Letzter Bes: 09.03.2023 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hab jetzt den Hardwaretyp auf LOGO 8.3 geändert Übertragung schlägt trotzdem noch fehl hab im Anhang mal das Programm als ZIP Datei
DateianhangFörderschnecke.lsc.zip (91 Downloads) |
09.03.2023 02:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 33433 Bewertung:
|
In der von dir hochgeladenen Datei ist der Hardwaretyp "LOGO!8.FS4" gewählt worden, nicht "LOGO! 8.3". Hier die korrigierte, in einer LOGO! 8.3 getestete Version. DateianhangFörderschnecke_V2.zip (82 Downloads) |
Folgen Sie uns auf