01.06.2011 16:05 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Moin. Klar, wenn Fragen sind, immer her damit. Wenn du in den allerersten Beitrag reinschaust, hängt da eine aktuelle Zusammenfassung des Projektes an. Da habe ich auch nochmal eine Teileliste, alle nötigen Bauteile um auf einer Platine den Sender und Empfänger aufzubauen, zusammen gestellt. Platine ist immer wie man möchte oder was man zur Verfügung hat. Die ersten habe ich auf 0815-Raster-Platinen gemacht, ist auch ein Bild in der pdf. Falls du Interesse hast, die 1. Platinen habe ich noch über, benötigst nur die 4 IC's. Liegen bei mir eh nur noch rum. Ansonsten viel Erfolg und Spaß beim Nachbauen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.03.2013 11:54 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (3) |
Hallo, ich möchte das Projekt nachbauen und habe mit dem aktuellen Freewareproggi von Target 3001 einen Schaltplan ( von Seite1 ) sowie das noch fehlende Layout erstellt. Für den Fall, das jemand das gleiche nochmals nachbauen möchte, siehe Anlage --> ich habe die Teile noch nicht zusammen gelötet, ich hoffe das Layout stimmt.
DateianhangLOGO-BUS-Plantinen.T3001.zip (241 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: zmichl am: 18.03.2013 11:55 |
|
18.03.2013 13:40 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (3) |
hier sind noch einseitige Platinenlayouts
DateianhangLOGO-BUS-singlelayer.T3001 2.zip (211 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: zmichl am: 18.03.2013 16:57optimierte Version! |
|
Folgen Sie uns auf