21.07.2011 14:50 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Upgrade V7heruntergeladen (über Proxy gehts jetzt) und installiert. Ist V 7.0.30 Alles OK! |
22.07.2011 11:49 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, hab das mal gecheckt. Hier meine Erfahrungen: 1. Update auf V7 über die Hilfe/Updatecenter hat funktioniert. Allerdings ist LSC V6.1 notwendig. Ältere Versionen müßen erst auf V6.1 hochrüsten. Erfahrungen mit Win7: Hab zwar keinen Win7 PC, aber mal aus dem Bauch heraus: Da LSC Hilfe/Update Center nur verfügbar wenn LSC auf Rechner instelliert ist, kann ich nicht sagen, wie sich dies mit dem Update über Hilfe/update Cetner verhält. Ein Versuch ist es in jedemfall Wert. Vieleicht kann das jemand testen, der Win7 PC nutzen möchte. Folgende Vorgehensweise könnte funktionieren: 1. LSC Vx auf dem Win7 PC installieren, oder 1.A Die CD einlegen und LSC von CD starten (Windows/tools/Application --> LOGOComfort.exe) Wenn gestartet, dann versuchen ob das Update über Hilfe/Updatecenter läuft. Ich vermute mal das die Seite www.siemens.de/logo auch wieder mit den Dateien zum Download beglückt wird. Gruss Helmut |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
23.07.2011 13:43 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo FUX, UDF, ja für eine 0BA7.... aber leider können noch immer keine Blöcke inkl. ALLER Parameter (Verweise) kopiert werden - auch dann nicht, wenn die Blöcke, auf die verwiesen wird ebenfalls in der Kopierauswahl enthalten sind.....und wieder müssen alle Verweise sehr mühsam und fehleranfällig restauriert werden) ![]() MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf