11.08.2018 22:26 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen Sorry für die Störung Mein Programm das ich auf LOGO FS 04 12/24 RCE geladen habe funktioniert nicht sobalt I1 einen Impuls bekommt Zischt der Ausgang Q1,( dazu muss noch gesagt werden das ich es versuche ohne die Erweiterung für einen PT100 also nur das LOGO alein) Alle eingänge funktionierten normal aber eim I1 zischt es als ob der ausgang Q1 dauernd ein und aus im sekundentakt schalten würde, ich habe auch versucht ein anderes LOGO anzuschliesen, aber ohne Erfolg. Im Anhang das Programm DateianhangGebläse Sektion II.zip (55 Downloads) |
12.08.2018 06:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4066)
|
Verschleppst du eventuell irgendwelche Potentiale? Bezogen auf dies Thema: Öldruckschalter |
12.08.2018 11:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4066)
|
Erst I1, jetzt I4? |
Folgen Sie uns auf