26.11.2012 00:39 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo ich habe folgendes Problem. Meine Logo hängt sich nach ein Paar Stunden betrieb auf. Sobald ich den Laptop anstöpsele läuft alles wieder. Somit kann ich den Fehler nicht ermitteln. Das heist ich sehe nicht weshalb sie nicht lief. Auch ein reset oder neustart bringt nichts. Sobald der Laptop dranhängst läufts, ohne das ich den Fehler per Online ersehen kann. Anbei die Log daten die kann ich auch nicht entziffern. Kann mir jemand weiterhelfen? Grüße Dateianhang1_1.zip (104 Downloads) |
26.11.2012 09:55 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo Nachbar, DateianhangE:\Schaltplan1induktion2012112210.1.zip (76 Downloads) |
26.11.2012 11:02 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo Nachbar, hier ist die andere Steuerung der Logo. Es sind 2 Logos die mit den ein und ausgängen aufeinander zugreifen. Diese läuft ähnlich ab, bevor diese nicht fertig ist geht die andere auch nicht weiter. rüße Auf dieser wird der kleber aufgetragen. Nebenbei wird der Motordeckel Aufgeheizt. Erst wenn dann der Kleben fertig kommt wird der Träger zur heizung geschoben und gepresst. G DateianhangE:\Schaltplan1drehgeber20121122.1.zip (84 Downloads) |
26.11.2012 11:09 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Wenn die Geräte nicht verbunden sind, sollte sich der "Netzwerkfehler" unter Diagnose auch löschen lassen.... und nicht wieder auftauchen. Ansonsten mal die IP-Einstellungen in der Logo prüfen. Kannst du denn wenn PC mit Logo verbunden ist ohne Probleme auf die Logo zugreifen? Hast du eine SD-Card in der Logo? Ansonsten werden die Daten intern geloggt und gespeichert. Pro csv-Datei werden 2000 Daten geschrieben.... wurde hier mal im Forum erwähnt. Edit: In der 2ten zip-Datei ist nichts drin. Wenn du mehrere Logo's miteinander vernetzten möchtest, dann ist es sinnvoll sich mal im Forum über die Netzwerkoptionen der Logo schlau zu machen. Jede Logo hat ihr eigenes Programm, dann ist ein sogn. Master/Master-Betrieb sinnig. Siehe auch dazu Beispiele von Siemens |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 26.11.2012 11:13 |
|
26.11.2012 11:23 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Die habe ich nicht miteinander vernetzt! DateianhangE:\Schaltplan1drehgeber20121122.1.zip (70 Downloads) |
26.11.2012 13:35 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hier der Datenlogging. DateianhangE:\192.168.0.1_2012-11-26 1-25-59.zip (86 Downloads) |
Folgen Sie uns auf