08.12.2016 14:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 32954 Bewertung: (4073)
|
Wenn ich dein Bilchen richtig deute, dann möchtest du die Zeiten von Timern auf dem HMI so angezeigt bekommen, wie du sie in LOGO! Soft Comfort eingibst. Da wirst du dir wohl im LOGO!-Programm selber etwas anfertigen müssen. Angenommen, du hast einen Zeitwert von 1m 59s, Zeitbasis Minuten (m:s). Dann steht dir der Zeitwert auf 119 Sekunden als Integer in einem Wort zur Verfügung. Deshalb kannst du das Wort nicht einfach in 2 Bytes aufteilen. Damit hast du Minuten und Sekunden getrennt und kannst als getrennte Wörter zum HMI schicken. DateianhangZeitwert_splitten_in_Minuten_und_Sekunden.zip (51 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf