14.10.2018 13:34 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 266 Bewertung: (22) |
Hallo! Also ich hab hier jetzt mal eine kleine Anleitung zusammen geschrieben. Ist Momentan nur für Analogwerte, da es sonst denke ich, zu schwer ist zu verstehen. Werde noch eine andere Anleitung schreiben wobei man Bits setzen kann. Mfg DateianhangForum.zip (473 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich4 Benutzer |
16.10.2018 08:42 | |
Beigetreten: 14.11.2016 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 218 Bewertung: (3) |
Hi und wäre auch die andere Richtung denkbar? Von der Logo zur CCU? Danke und Gruß |
Folgen Sie uns auf