14.12.2021 19:55 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 03.10.2024 Beiträge: 2280 Bewertung: (99) |
Bisher noch Glück gehabt, nur 3 Wochen! (Beim RPI sieht man schon seit langem in die Röhre!) |
15.12.2021 13:34 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Versteh ich nicht, bei unserem Großhändler liegen die vorzugsweise eingesetzten Logo8.3 12/24RCE auf Lager, also Lieferzeit 1-2 Tage. Für Privatpersonen gibt es die z.B. bei Conrad oder Voelkner, auch auf Lager. M.f.G. Scorp |
15.12.2021 17:01 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 1366 Bewertung: (42) |
Ich bevorzuge die 24CE - diese ist praktisch ausverkauft |
Folgen Sie uns auf