20.06.2016 19:19 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Meine Beschreibung passt dazu! |
20.06.2016 20:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 33886 Bewertung: (4215)
|
Die Logo arbeitet im Klasse C Netzwerk. Dat is so. Habe jetzt mal zum Test bei einer meiner beiden Logos die IP-Adresse von 192.168.178.030 in 192.001.001.30 geändert. Die Logo Software findet beim Scan die Logo. Es dauert zwar ein bisschen länger, aber sie wird gefunden. Im habe mal ein Bildschirm-Video angefertigt, siehe Anhang. DateianhangTest.wmv (136 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
20.06.2016 21:31 |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 33886 Bewertung: (4215)
|
Schreibe doch mal, welche IP-Adresse dein PC hat. |
Folgen Sie uns auf