31.05.2020 18:43 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 319 Bewertung: (7) |
Hallo Ich will eine Verbindung mit einem HMI KTP400 erstellen. Gruss Hagarten DateianhangHMI TAG.pdf (108 Downloads) |
31.05.2020 19:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.08.2024 Beiträge: 33524 Bewertung: (4165)
|
Hier mal ein Beispiel, was ich für einen anderen User erstellt habe. Schaue dir die Verbindung und die Tags an. DateianhangKTP400_Setpoint.zip (91 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 05/31/2020 19:17:42 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.06.2020 08:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.08.2024 Beiträge: 33524 Bewertung: (4165)
|
Habe mich mit deiner Ursprungsfrage näher befasst. Für mich ergibt diese Art der Verbindung keinen Sinn, da alles doppelt angelegt werden muss. In den Feld HMI-Tag musst die Adresse der LOGO!-Variable eingetragen werden, du kannst die Verbindungstabelle auch leer lassen. Die Variablentabelle in TIA muss trotzdem angelegt werden, ebenso die Verbindung in TIA. DateianhangKTP400.zip (83 Downloads) |
Folgen Sie uns auf