01.12.2010 17:38 | |
Beiträge: 303 Bewertung:
|
Hallo Superbrudi! Gruß Alex DateianhangLogoLogger10 Gartenhaus neu.zip (297 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 03.12.2010 13:12Neue Überschrift nach Splitting |
|
02.12.2010 10:39 | |
Beiträge: 167 Bewertung:
|
Hallo Alex, ich habe den Excel Logger mal umgebaut und die Grafik auf ein zweites Tabellenblatt kopiert. Die Werte kommen dann vom ersten Blatt. Zwei Werte habe ich da schon einmal eingetragen. Die Umrechnung AI in Temperatur mit PT100 wurde irgendwo im Forum schon mal erkärt. Ich finde das auf die Schnelle aber nicht... Anbei die geänderte Version. Email kann ich nicht empfehlen. Mit dem Excel Logologger9 habe ich das einmal probiert, es ist aber sehr instabil. Gruß Superbrudi DateianhangLogoLogger10 Gartenhaus neu 1.zip (232 Downloads) |
03.12.2010 09:42 | |
Beiträge: 167 Bewertung:
|
Hallo Alex, versuch doch bitte einmal diese Variante. Ich habe die Zellen in die geschrieben wurdeim VB-Teil auf die entsprechenden Tabellenblätter beschränkt. Das ging sonst wirklich etwas durcheinander. Jetzt wird auch das zweite Tabellenblatt aktualisiert. Die beiden Tabellenblätter müssen jetzt allerdings unbedingt "Timer" und "Visualisierung" heissen. Gruß Superbrudi DateianhangLogoLogger10 Gartenhaus neu 2.zip (218 Downloads) |
03.12.2010 12:34 | |
Beiträge: 303 Bewertung:
|
Hallo! Es funktioniert genau so wie ich mir es gedacht habe. Super und danke. Jetzt hänge ich noch eine Excelliste dazu wo die richtigen Werte hingehören. Dies wäre noch super wenn du mir dies noch machen könntest. Eine kleine Bitte hätte ich noch wenn es gehen sollte, daß bei den Eingängen I und bei den Ausgängen Q bei Einstatus die Fläche grün ist und bei Ausstatus die Fläche rot sein sollte. Wenn die Fläche rot oder grün werden sollte kann natürlich trotzdem die Bezeichnung I oder Q drinnen bleiben. Danke nochmals für deine Bemühungen und grosses Lob an dich. Kannst du mir dann trotzdem erklären wie du die Daten in die Visualisierung hin bekommst? Gruß Alex PS: Habe 2 Sicherungen vergessen zu zeichnen. DateianhangVisualisierung Gartenhaus Text.zip (262 Downloads) |
03.12.2010 15:18 | |
Beiträge: 303 Bewertung:
|
Hallo! Danke für die Erklärung. Werde es selber mal probieren. Ich hoffe es funktionniert. Gruß Alex |
04.12.2010 13:46 | |
Beiträge: 167 Bewertung:
|
Hallo Alex, du hast völlig Recht. ![]() Dann hast du wohl eine Logo 0BA5. Das Auslesen derMerker war nicht richtig dafür angepasst. Hier nun mit Korrektur der dritte Versuch. Gru und Schönes Wochende, Superbrudi DateianhangLogoLogger10 Gartenhaus neu 3.zip (291 Downloads) |
Folgen Sie uns auf