25.11.2019 10:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.11.2024 Beiträge: 34207 Bewertung: (4260)
|
Vergib deinen Laptop eine feste IP außerhalb des DHCP-Bereichs. |
25.11.2019 14:46 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (208) |
Das wär natürlich der Knaller, wenn er über WLAN zum Router will und die LAN-Karte ausgewählt hat. |
26.11.2019 09:48 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Habe jetzt mal den Ordner beigehängt. Das eine Bild sind die Einstellungen der Logo, das andere das anpingen, das dritte die Netzwerkadresse des Laptops. Bei der Auswahl kann ich nur den Wireless Adapter auswählen, da ich im moment nur im WLAN bin. Wenn ich eine Direktverbindung zur Logo mache, kann ich auch was anderes auswählen. DateianhangLogo.zip (88 Downloads) |
Folgen Sie uns auf