10.05.2023 18:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 33346 Bewertung:
|
Der User Sierra83 hat freundlicher Weise dem Forum ein kleines Tool zur Verfügung gestellt, mit welchem es möglich ist, von jedem PC im Heimnetzwerk einen Merker oder digitale Netzwerkeeingänge ein- bzw. auszuschalten. Das Tool ist eine EXE-Datei und muss nicht installiert werden. In einer INI-Datei wird festgelegt, was und wie geschaltet wird. Die Merker dürfen aber nicht eingangsseitig mit Logik beschaltet sein. Schau dir mal dies Thema an: Logo! per Netzwerk "starten"Speziell den Beitrag des Users Sierra83 vom 06.01.2018 11:34. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 05/10/2023 19:15:21 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf