Industry Online Support
Technical Forum
27.08.2013 11:57 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo, bin ein neuer Fan von Logo und habe noch nicht viel Erfahrung damit. Deshalb verzeiht mir hier bitte Anfängerfehler in meiner Frage. Auf der Suche nach eine guten Steuerung die sich im Betrieb komfortabel bedienen lassen kann bin ich auf zwei Komponenten gestossen: * Siemens Logo 0BA7 * open Home Automation Bus (openHAB) - http://code.google.com/p/openhab/ Hat bereits jemand Erfahrung gesammelt, die Logo über openhab anzusprechen? Meines Erachtens gibt es zwei Möglichkeiten dazu: 1) Direkt über das LAN-Interface der Logo über TCP 2) Über KNX openhab hat ein generelles Interface zu TCP als auch ein KNX binding, aber es gibt noch kein spezielles Binding für die Logo Gibt es eine Beschreibung oder howto zum LAN-Interface der Logo, d.h. wie man die Logo über LAN ansteuern bzw. Werte auslesen kann? Grüße Jens |
Zuletzt bearbeitet von: jk2020 am: 27.08.2013 11:58 |
|
Folgen Sie uns auf