28.03.2017 13:23 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Salü Ich möchte gerne für meine Diplomarbeit mit einer Logo eine Steuerung aufbauen und mittels HMI KTP400 Visuallesieren. Die Steuerung auf der Logo 8 habe ich dazu reciht auch mein Wissen. Jedoch finde ich keine Lösung oder brauchbare Anleitung den HMI Bildschirm mit der Logo zu vernetzen und die SPS auf dem Bildschirm anzusteuern oder gar visuell darzustellen. Ich habe keinerlei Erfahrung im Programmieren eines HMI. Kannst du mir da eventuell weiter helfen? Gruss Wilhelm ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 28.03.2017 14:48:48Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf