19.08.2022 09:25 | |
Beigetreten: 18.08.2022 Letzter Bes: 29.08.2022 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, ich arbeite derzeit mit einem Induktionsofen, welchen ich gern über Modbus (LOGO!) ansteuern möchte. Anbei die Modbus-Dokumentation zum Induktionsofen. Kurze Beschreibung zum Vorhaben: Ich möchte über Adresse_0 Plc.ForceManualMode (Logo=1) den Ofen über ein Netzwerk Ausgang = Ein/Ausschalten --> das Funktioniert jetzt wollte ich über einen Netzwerk-Analogausgang ins Halteregister (Adresse 0 Plc.ForceManualMode.Power) den Analogwert für die Leistung in VA (9800VA) übertragen. --> hierbei kommen natürlich vollkommen falsche Werte an. Ist es richtig, dass das Halteregister mit 32Bit (Adresse 0-1) nicht durch die Logo beschrieben werden kann? Wenn ich falsch liege, würde ich mich über Hilfestellung sehr freuen. Freundliche Grüße Pentel93 DateianhangIH-Modbus IO_eng.pdf (220 Downloads) |
19.08.2022 14:47 | |
Beigetreten: 18.08.2022 Letzter Bes: 29.08.2022 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
danke für das Beispiel. ich werde die Übertragung nächste Woche testen, wenn ich wieder am Ofen bin. |
Folgen Sie uns auf