04.11.2017 19:39 | |
Beiträge: 232 Bewertung:
|
[snip] Aber ich habe da gleich noch mal eine andere Frage: Ich kann die beiden LOGO! Module problemlos aufrufen, über das Netzwerk, intern, also zuhause über die direkte IP und auch von extern, über meine dyndns Adresse, ich kann mich aber nur über das interne Netzwerk einloggen, wenn ich unterwegs bin und es versuche kommt eine Fehlermeldung mit dem Text "Log on fail 601". Gibt es da noch einen Trick oder irgendwas was ich noch beachten muss? Gruß Alex ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06.11.2017 12:37:04Neue Überschrift nach Splitten |
|
04.11.2017 20:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.08.2024 Beiträge: 33525 Bewertung:
|
Wie sprichst du denn die jeweilige LOGO! von extern an? |
04.11.2017 21:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.08.2024 Beiträge: 33525 Bewertung:
|
Hast du unter der Zugriffskontrolle den Fernzugriff über HTTP freigegeben?
DateianhangLOGO! 8 Soft Comfort Online-Hilfe S. 84-86 Zugriffskontrolle.pdf (89 Downloads) |
04.11.2017 21:26 | |
Beiträge: 232 Bewertung:
|
Ja, das habe ich getan, da ist alles angehakt. Gruß Alex |
04.11.2017 22:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.08.2024 Beiträge: 33525 Bewertung:
|
Ob ein und das selbe Passwort, ist absolut uninteressant. |
Folgen Sie uns auf