22.05.2013 15:24 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung:
|
Hallo Habe auch mal rechts oben die Add IO Blocks alle Q mal eingefügt die ich habe. |
03.06.2013 05:44 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung:
|
So die Probleme werden weniger Habe noch keinen Plan auch mit Anleitung warum meine Email Funktion nicht geht. Auch mit hilfe der Anleitung (Bilder) bekomme ich es nicht zum Laufen. Http Port ist Original auf 20080 Eingestellt.Denke das ist nicht korekt. Dachte an Port 80 oder weis meint ihr ? Auch die Pop3 Geschichte von Web.de wo muß ich was Eintragen Hänge mal die Originalen einstellfenster mal an.
DateianhangBild HHTP.zip (204 Downloads) |
03.06.2013 05:46 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung:
|
Hier das 2 Einstellfenster
DateianhangEmail Settings.zip (150 Downloads) |
03.06.2013 09:53 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 02.04.2025 Beiträge: 4740 Bewertung:
|
Hallo! Sind die gewählten Ports auch in deinem Router freigegeben? |
Folgen Sie uns auf