11.03.2025 18:23 | |
Beigetreten: 11.03.2025 Letzter Bes: 26.03.2025 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo ich habe das gleiche Problem, habe mir Dein Beispiel angesehen, aber es funktioniert bei mir nur im Simulationsbetrieb. Sobald ich Online gehe, bleibt der Ax auf null .Der Ausgang schaltet aber den richtigen angelegten Sollwert durch. Kann das an meiner LOGO liegen? Ich benutze LOGO Soft 8.2. Für einen Tip wäre ich Dir sehr Dankbar. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 03/11/2025 22:54:47Neue Überschrift nach Splitten |
|
11.03.2025 18:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.04.2025 Beiträge: 35021 Bewertung:
|
Deine Aussage ist viel zu pauschal. Wir wissen nicht, welche LOGO! du genau hast. Wir kennen dein Programm nicht. Mache mal bitte einen Screenshot von deinem Problem. Kann es sein, dass du im Online-Test auf diese aufgeklappten Parameterfelder unter dem Block schaust? Die Felder werden nämlich nur in der Simulation aktualisiert. Willst du im Online-Test den aktuellen Ausgangswert sehen, musst du folgendes machen: |
11.03.2025 18:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.04.2025 Beiträge: 35021 Bewertung:
|
Siehe auch angehangenes Video vom Online-Test.
DateianhangScreencast 2025-03-11 19-48-01.zip (23 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
12.03.2025 08:33 | |
Beigetreten: 11.03.2025 Letzter Bes: 26.03.2025 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Bin Neuling mit der LOGO und verzweifelt warum Simulation und Online unterschiedlich sind. Habe heute morgen eine neue LOGO 8.3 und ein neues Update Logosoftware 8.4 installiert. Folgendes Problem: Bitte nur den Pfad AI1, B003, B001 und B002 beachten. 1. Auf dem Analogeingang AI1 habe ich einen Sensor 0..10 Volt angelegt. 2. Im Onlinebetrieb zeigt mir der B003 einen Wert von ca, 810 an, aber der Ax ist gleich 0 und wird nicht an den B001 P3 übergeben. B002 erhält aber den Wert vom B003. 3. Im Simulationsmodus liegt auch ein Wert von 810 an AI1 an. B003 gibt auch den Wert Ax 810 an B001 P3 weiter, was auch erwünscht ist. Was mache ich verkehrt? |
12.03.2025 08:38 | |
Beigetreten: 11.03.2025 Letzter Bes: 26.03.2025 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Anbei noch mal einen Screenshot von der Simulation. Ich könnte Dir auch das gesamte Programm zusenden. Nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung. |
12.03.2025 10:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.04.2025 Beiträge: 35021 Bewertung:
|
Kannst du gerne machen, aber ich bin immer noch der Meinung, dass du im Online-Test nicht die richtigen Blöcke mit der Brille beobachtest. Also schicke mir bitte das Programm ... |
12.03.2025 11:54 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 03.04.2025 Beiträge: 774 Bewertung:
|
Ich kann die Vermutung von ixo65 nur bestätigen. Auf Deinem Bild wird alles von mir rot umrandete nur in der Simulation aber nicht im Online-Modus aktualisiert: Online sieht man nur die grün umrandeten mit der Brille beobachteten Blöcke mit aktuellen Werten. |
12.03.2025 14:12 | |
Beigetreten: 11.03.2025 Letzter Bes: 26.03.2025 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, vielen danke für Deine Mühe ich habe den Fehler gefunden. Glaubte das mit im Onlinebetrieb genau so alles angezeigt wird wie im Simulationsmodus. es läuft also alles. Besten Dank |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf