10.06.2020 10:53 | |
Beiträge: 34 Bewertung: (0) |
Hallo erstmal. Ich bin neu hier und noch nicht vertraut wie und wo ich hier mein Problem schildern kann. Wenn ich hier so die Kommentare zu dem Thema lese muss ich feststellen das ich das gleiche Problem habe wie schon ausführlich beschrieben. welche Informationen benötige ich um Hilfe von euch zu bekommen? lg martin ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 06/12/2020 13:59:31Neue Überschrift nach Splitten |
|
10.06.2020 11:26 | |
Beiträge: 34 Bewertung: (0) |
Hallo und danke für die Antwort. Desktop PC IP: 192.168.10.116 SUB Maske 255.255.255.000 Router LT300 IP: 192.168.10.1 SUB Maske 255.255.255.000 Logo IP: 192.168.10.185 Sub Maske 255.255.255.000 Siemens Logo 6ED1052 - 1FB08 - OBA0 Erweiterung 6ED1055 - 1FB10 - OBA2 Logo Soft Comfort V8.1 Lan Verbindung vom Router auf Switch (TP Link TL-SF1008D) Lan Verbindung Switch zum Desktop PC (Windows 10 , 64 Bit) Lan Verbing Switch zur Logo DateianhangDesktop PC.docx (128 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Matze66 am: 06/10/2020 11:39:24 |
|
10.06.2020 11:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Ich würde dir empfehlen, erst einmal die LSC auf die aktuelle Version hochzurüsten. Mit der aktuellen LOGO!8.2, welche du hast, würde LSC V8.2 veröffentlicht. Und für LSC V8.2 gibt es mittlerweile das Servicepack 1. Du kannst dir das Upgrade hier downloaden: LOGO! Soft Comfort V8.2 SP1 ( Download, Hinweise, Anleitung ) Es ist ein 1,3 GB großes Gesamtpaket. |
12.06.2020 08:14 | |
Beiträge: 34 Bewertung: (0) |
Das habe ich am Router auch schon kontrolliert ob da gleiche IP Adressen existieren. Denke aber nicht |
12.06.2020 08:14 | |
Beiträge: 34 Bewertung: (0) |
Das Sternchen ist der Drucker |
Folgen Sie uns auf