13.02.2024 19:13 | |
Beigetreten: 21.11.2008 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 42 Bewertung:
|
Mit LSCV8.4 habe ich weitere Probleme! (siehe Screenshot.PDF) Ich habe heute Morgen eine Datei (gespeichert vor 2 Wochen mit LSC8.3.1) Und mir fällt ein Text auf welchen ich bereits vor 2 Wochen gelöscht hatte. Denkste ! Der Text lässt sich weder löschen noch editieren! Dann habe ich dieselbe Ursprungsdatei wieder mit V8.3.1 geöffnet und hier ist der Text nicht zu sehen-alles OK. Nicht wirklich konsistent nicht wahr? Ich werde jedenfalls die V8.4 nicht mehr benutzen bis eine stabile, fehlerfreie Version kommt ! SIEMENS - Ihr habt ein Problem !!! DateianhangScrennshot.pdf (55 Downloads) |
13.02.2024 19:21 | |
Beigetreten: 21.11.2008 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 42 Bewertung:
|
Ich warte auf V8.4.1 oder sowas |
13.02.2024 19:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33383 Bewertung:
|
Nö, dass ist nicht ganz richtig. Als 8.3 raus kam, gab es ein Problem, wenn Programme mit LSC 8.2.x oder kleiner erstellt wurden und Softwareschalter enthielten,wenn die Hardware auf 8.3 umgestellt wurde. Da hat Siemens als Workaround erst einmal vorgeschlagen, die Hardware wieder auf FS4 um zu stellen, dann den Softwareschalter löschen, speichern und wieder neu laden. Dann Hardware auf 8.3 umstellen und Softwareschalter neu einfügen. Bis dann die V8.3.1 raus kam, vergingen auch 1,5 Jahre. Ich meine dieses Thema: Logosoft 8.3 FEHLERMELDUNG |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 02/13/2024 19:59:16 |
|
14.02.2024 08:14 | |
Beigetreten: 21.11.2008 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 42 Bewertung:
|
Danke für den Hinweis. Und das Portal lahmt seit geraumer Zeit immer wieder mal wirklich extrem! |
Folgen Sie uns auf