12.03.2021 14:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.11.2024 Beiträge: 34180 Bewertung: (4256)
|
Wie bist du denn mit der LOGO! verbunden? Direkt? Oder über einen Router? |
12.03.2021 14:11 | |
Beigetreten: 12.03.2021 Letzter Bes: 27.09.2021 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
dem pc habe ich vorher die feste IP 192,168,0,3 gegeben |
12.03.2021 14:30 | |
Beigetreten: 12.03.2021 Letzter Bes: 27.09.2021 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
gibt es eine möglichkeit die logo zu resetten? die ip des tde ist jetzt irrelevant. |
12.03.2021 14:35 | |
Beigetreten: 12.03.2021 Letzter Bes: 27.09.2021 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
ah ok. nein das tde ist komplett aus und nicht verbunden mit dem rest. alle kabel abgezogen |
Folgen Sie uns auf