10.03.2019 10:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.06.2023 Beiträge: 29998 Bewertung:
|
Wenn du eine installierte Vollversion der LOGO! Software hast, kannst du dir hier das kostenlose Upgrade auf die aktuelle LSC V8.2 downloaden. : Demosoftware, Upgrades/Updates, Treiber Beachte bitte, dass es für Windows eine 32bit und eine 64bit Version gibt. Nach dem Download hast du eine Datei namens "Setup.exe". Starte diese als Administrator und folge den Anweisungen. |
10.03.2019 11:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.06.2023 Beiträge: 29998 Bewertung:
|
Und falls du die 6er LSC nicht auf deinem neuen Rechner installieren kannst, gibt es laut Siemens FAQ eine andere Möglichkeit. Setzt aber voraus, dass du die CD der 6er Version noch hast. Wie kann für LOGO!Soft Comfort ein heruntergeladenes Upgrade mit oder ohne installierte LOGO! Software ausgeführt werden? |
Folgen Sie uns auf