20.04.2012 08:20 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, seit etwa drei Wochen habe ich eine LOGO! 0BA6 12/24RCo mit Modul DM8 12/24R und LOGO Power 24V für die Steuerung eines Einstellhallentores im Einsatz. Nach rund 500 Zyklen (Öffnen und Schliessen des Tores) stand alles still. Per Zufall konnte ich den Vorgang beobachten, nach dem Befehl das Tor zu schliessen wurdees noch ca. 5 cm bewegt, danach stand alles still, auch die Ampelanlage war dunkel. Meine Kontrolle an der LOGO ergaben folgendes: Alle 8 Ausgänge waren inaktiv, die Eingänge zeigten richtig an (Endschalter, Lichtschranke über Analogeingang und Torsicherheitsschalter waren io). 10 Minuten habe ich gewartet, ohne Änderung, dann habe ich die Speisung aus und wieder eingeschaltet und nach 30 sec war wieder alles io. Was könnte passiert sein (z.B. Störimpulse an einem Eingang), hat die LOGO eine interne Überwachung (Watchdog)? Ich muss das Problem finden, sollte das Tor in einer kritischen Phase stehen bleiben könnte es zu einem Unfall resp. Schaden an einem Fahrzeug kommen. Hat jemand eine Idee wie ichdie Ursachefinden kann? Vielen Dank DateianhangTorsteuerung Garage TeWe_V1.2.zip (80 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ruaglogo am: 20.04.2012 10:23Ich habe das Programm angehängt. Vielen Dank |
|
20.04.2012 08:39 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
Lass mal das Programm anschauen! Hab schon einige Torsteuerungen mittels LOGO realisiert! Ich bezweifle, daß die LOGO schuld ist. |
20.04.2012 12:20 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, das Eine ist eine Fehlersuche im Schaltungskonzept oder den Parametern... Doch wenn hohe Sicherheitsanforderungen gestellt sind, dann ist der beobachtete Störfall (für dich) Indix dafür, dass von der Steuerung (hier LOGO!) eine unabhängige Überfachung (hardwareseitig) erforderlich ist (bevor ein Unfall erfolgt). Dazu musst do nun mal im Internet recherchieren... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
21.04.2012 18:49 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
Ich tippe da auf ein Hardwareproblem. Was hast du für eine Kontaktleiste? DW-Leiste, Widerstandsauswertung, Optosensoren? Ev. hat das Spiralkabel ne Macke. |
22.04.2012 10:27 |
|
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo motmonti, zwei "Dumme", ein Gedanke... |
Folgen Sie uns auf