Industry Online Support
Technical Forum
18.09.2010 09:49 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ein fertiges Gehäuse für das TD gibt es nicht..... leider. Da muß man(n) sich irgendwie selber helfen..... im Baumarkt halt mal stöbern. Selbst habe das TD in einen Alurahmen (Eigenbau) geschraubt und diesen dann auf der Wand mit Heißkleber befestigt. Läßt sich, in meinem Fall, schnell lösen, weil in dem Bereich Bruchmosaik (wegen Ofen) an der Wand ist. Ansonsten habe ich halt nur ein passende Öffnung in die Wand geschlagen und sie etwas verputzt. Es sind aber auch noch andere Ideen hier aufgetaucht. |
20.09.2010 18:43 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Schau doch mal bei www.kaiser-elektro.de nach. Es kann gut möglich sein, dass die irgendein Gehäuse haben, die man verwenden könnte. LG Robert |