05.03.2015 17:18 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Schau dir mal in diesem Beitrag Betel's Lösungsvorschlag an. Dies läßt sich auch mit 0BA7 und 0BA8 nutzen. |
05.03.2015 17:36 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Wie gesagt, schau dir aus dem verlinkten Beitrag mal Betel's Menü an. Teste es mal in der Simulation, mach dich mit der Struktur etwas vertraut. Ich habe dies damals als Grundgerüst für meine Heizung genommen und an meine Bedürfnisse angepaßt bzw. verändert. Im Anhang mal mein Menü, ist aber nur die reine Struktur. Es sind keine Schaltfunktionen, etc. integriert, da ich den Großteil nur als Anzeige von Temperaturen, Drücken, etc. nutze. Dateianhangtest-menü.zip (176 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 05.03.2015 17:59:55 |
|
05.03.2015 17:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.07.2024 Beiträge: 33337 Bewertung:
|
Ich habe mal so etwas ähnliches für 12 Lichtbänder gemacht. Kann man aber an deine Bedürfnisse anpassen.
DateianhangMenü_zum_Schalten_von_12_Lichtbändern.zip (142 Downloads) |
05.03.2015 20:28 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Scrollen, etc. .... wenn mehrere Meldetexte aktiv sind, kann man mit der Curser-Tasten hoch und runter blättern. |
Folgen Sie uns auf