21.08.2019 16:27 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 22.09.2023 Beiträge: 1874 Bewertung:
|
Hallo Emig01, Im Strartbildschirm des TDE kann man nur Text hinterlegen. Du mußt einen Meldetext definieren. Wenn Du mit dem Begriff "Zeitprogramm" aber keine Parameter meinst, sondern Prozesse auslösen willst, dann schau dir mal das Beispiel im Anhang an. Damit die Funktionstasten nur das ausführen was gerade im aktiven Meldetext angezeigt wird, solltest Du die Funktionstasten mit dem Ausgang verknüpfen und sicherstellen das nicht ein weiter Meldetext mit den gleichen Verknüpfungen aktiv sind. mfG Ella_68 DateianhangMeldetext Beispiel.zip (92 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 08/21/2019 16:28:45 |
|
Folgen Sie uns auf