26.08.2019 15:19 | |
Beigetreten: 16.11.2014 Letzter Bes: 01.06.2023 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, für eine kleine Anlage, die mit einer Siemens Logo! TDE gesteuert werden soll, benötige ich eine Art Timer, bei dem die SOLL-Zeit eingestellt werden kann. Die SOLL-Zeit und die IST-Zeit (Restzeit ablaufend) soll im Logo! TDE angezeigt werden. Aktuelle Funktion: Mit dem Taster I1 kann pro Tastendruck die SOLL-Zeit um 10min erhöht werden. Mit dem Taster I2 kann pro Tastendruck die SOLL-Zeit wieder verringert werden. Die Einstellung der SOLL-Zeit ist für nur 15 Sekunden (B129) möglich, danach ist eine Einstellung nicht mehr möglich, erst wieder sobald der Timer abglaufen ist oder I3 (Reset) betätigt wurde. Mein Problem: So wie ich es aktuell aufgebaut habe, erreiche ich mit der Einschaltverzögerung nur eine max. IST-Zeit (Restzeit) von 100min, die es mir im TDE anzeigen soll. Es sollen allerdings Zeiten von bis zu 8 Stunden (480min) eingestellt werden können und die IST-Zeit (Restzeit) anzeigen. Leider komme ich gerade nicht wirklich weiter und es hat vielleicht jemand Tipp oder eine Idee wie ich dies anders lösen kann. Vielen Dank im vorraus. Gruß MaxM92 DateianhangTimer_1.0.lsc.zip (76 Downloads) |
26.08.2019 16:00 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 08.11.2024 Beiträge: 2313 Bewertung: (102) |
Scorp hat eine Sammlung vor Wandlern bereitgestellt. Hab ein Demo mit diesen Wandlern mal aufgebaut. Vielleicht helfen diese weiter. mfG Dateianhangneg-Zeitzähler.zip (90 Downloads) |
26.08.2019 16:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.11.2024 Beiträge: 34177 Bewertung: (4256)
|
Vielleicht sagt dir ja dies zu.
DateianhangTimer_1.0_V2.zip (94 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.08.2019 18:26 | |
Beigetreten: 16.11.2014 Letzter Bes: 01.06.2023 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Ja das ist super, ich danke dir. |
26.08.2019 18:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.11.2024 Beiträge: 34177 Bewertung: (4256)
|
Gern geschehen. Kann man das Thema damit als gelöst betrachten? |
26.08.2019 19:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.11.2024 Beiträge: 34177 Bewertung: (4256)
|
Hier noch mit einer kleinen Erweiterung: Die letzten Minuten werden dann noch zusätzlich Format mm:ss angezeigt. Vielleicht gefällt es dir ja. DateianhangTimer_1.0_V3.zip (82 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
26.08.2019 21:09 | |
Beigetreten: 16.11.2014 Letzter Bes: 01.06.2023 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Danke. Ja das Thema sollte gelöst sein :) Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf