23.04.2020 09:57 | |
Beigetreten: 23.04.2020 Letzter Bes: 13.07.2022 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Noch mal ein paar genauere Informationen: Handbetrieb: Durch Betätigen von -S5 soll der Handbetrieb freigegeben werden. Durch Betätigen von -S3 soll der Ausgang Q1 (Hoch) so lange geschaltet werden bis man -S3 wieder "loslässt". Genau das gleiche gilt für Runter mit -S4 und Ausgang Q2 Einstellbare Werte für den Automatikbetrieb: 1. Zyklenzahl 2. Verfahrzeit Hoch 3. Verfahrzeit Runter 4. "Pause" nach der Verfahrzeit Hoch/ Runter Diese Werte sollen im HMI (KTP400 Basic) eingestellt werden. Automatikbetrieb: Durch Betätigen von -S6 soll der Automatikbetrieb freigegeben werden. Ablauf: 1. alle einstellbaren Werte sollen eingegeben werden 2. durch -S7 (Start Automatik) soll der Automatikbetrieb gestartet werden 3. Q1 soll so lange geschaltet werden bis die eingestellte Zeit auf 0 sek. ist 4. Der Motor soll nach dem Hochfahren so lange "Pause" machen bis die eingestellte Zeit auf 0 sek. ist 5. Q2 soll so lange geschaltet werden bis die eingestellte Zeit auf 0 sek. ist 6. Der Motor soll nach dem Hochfahren so lange "Pause" machen bis die eingestellte Zeit auf 0 sek. ist 7. neuer Zyklusdurchlauf DateianhangPrüfstand.zip (89 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: mi.su. am: 04/23/2020 09:59:03Zuletzt bearbeitet von: mi.su. am: 04/23/2020 10:00:21 |
|
Folgen Sie uns auf