04.12.2022 08:04 | |
Beigetreten: 20.09.2015 Letzter Bes: 12.03.2023 Beiträge: 55 Bewertung: (0) |
Hallo, habe mir einen UDF erstellt. Dieser ist jetzt in der Liste bei Funktionen gegraut. Er zeigt mir an "enthält Blöcke ohne Anschlüsse. Wenn ich die Funktion so erstelle nicht als UDF Baustein, kann ich diese in die Logo hochladen. DateianhangLeistungsmessung K1-4.zip (161 Downloads) |
04.12.2022 09:09 | |
Beigetreten: 20.09.2015 Letzter Bes: 12.03.2023 Beiträge: 55 Bewertung: (0) |
Habe gerade geschaut, obwohl ich den gespeichert hatte war dies nicht die letzte Version. Hier noch einmal. Gibt es zum UDF Block eine Info, wie viel Eingänge und Ausgänge am UDF beschalten kann? Mir ist aufgefallen, dass ich nur 4 Ausgänge am UDF anbringen kann. Eventuell gibt es auch eine Prüffunktion, wenn man einen UDF erstellt hat. DateianhangLeistungsmessung K1-4.zip (178 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: baby05 am: 12/04/2022 09:25:08 |
|
Folgen Sie uns auf