24.11.2013 01:06 | |
Beigetreten: 25.09.2008 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 84 Bewertung:
|
hallo Schnasseldag kann man auch personalisieren, oder ist es so fertig Programmiert? gim |
27.11.2013 13:17 | |
Beigetreten: 25.09.2008 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 84 Bewertung:
|
Hallo Schnasseldag Auf dein erstelltes Bild, sehe ich nur alle möglichen Signale, das ist mal gut um ein augenblick zu habe. Darum habe ich mal gedacht, ob man das Program personalisieren könnte, analog wie das Siemens WinCC mitgeliefert mit Logo! Aber mit C# kann ich nichts anfangen, dann bleibe ich mit Excel VBA. Wenn du Hilfe um dein Programm zu testen brauchst, stelle einfach dein Programm ins Forum, und wir werden es Testen. |
27.11.2013 21:12 | |
Beiträge: 37 Bewertung:
|
Hallöchen, anbei der Viewer für die 0BA7 zum ausprobieren. Bitte nicht vergessen den Logo-Port 10001 in der Firewall freizugeben. Ich freue mich auf Euer Feedback. Schöne Grüße Schnasseldag DateianhangTinyLogoSetup.zip (143 Downloads) |
30.11.2013 10:25 | |
Beigetreten: 10.07.2012 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 128 Bewertung:
|
servus, hier mal mein versuch |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf