06.07.2018 16:13 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Guten Tag, ich hätte ebenfalls eine Frage zum Siemens Web Editor, muss man eine Micro SD Karte in der Logo gesteckt haben um die Webseite also das Programm hochzuladen? Ich habe es immer mit der SD Karte probiert, aber hier kommt immer die Fehlermeldung "SD Karte ist nicht bereit" vlt kann mir jemand helfen? Oder wie ladet Ihr eure Webseiten hoch? Vielen Danke im Voraus! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09.07.2018 06:58:47Neue Überschrift nach Splitten |
|
06.07.2018 16:56 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Danke für die schnelle Antwort, aber es kommt trotzdem noch die Fehlermeldung "SD Karte nicht bereit" an was könnte es den noch liegen? |
06.07.2018 18:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4067)
|
Hast du denn wirklich mit FAT32 formatiert? |
07.07.2018 08:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4067)
|
Nö, keine Probleme. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.07.2018 08:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4067)
|
Und hier noch ein Video vom Übertragungsvorgang des LWE-Projekts auf die LOGO!.
DateianhangLWE-Projekt auf LOGO! übertragen.zip (272 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 07.07.2018 08:37:24 |
|
Folgen Sie uns auf