25.01.2018 06:33 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, spiele auch ein bischen mit dem LWE. Wie kann ich die Schriftgrösse der Analogwerte ändern? Egal wie gross ich bei den Eigenschaften die Grösse wähle,angezeigt im web wird nur eine sehr kleine Schriftgrösse ? danke ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 25.01.2018 09:52:29Neue Überschrift nach Splitten |
|
25.01.2018 07:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.08.2024 Beiträge: 33528 Bewertung:
|
Soweit mir bekannt ist, lässt sich die Schriftgröße bei den Analogwerten nicht ändern. |
07.01.2019 13:37 | |
Beigetreten: 01.10.2016 Letzter Bes: 11.08.2024 Beiträge: 26 Bewertung:
|
Guten Tag, Vor diesem Problem stand ich vor kurzem auch, habe im Forum sowie im Internet auch keine Lösung gefunden. Hier mein Lösungsvorschlag um die Schriftgröße bei Schaltflächen und Analogfeldern zu ändern, etwas umständlich aber das kennen wir ja.... 1. Gewünschte Oberfläche mit LWE erstellen und Speichern. 2. Datei "main.html" im Ordner des Projekts mit Chrome öffnen. 3. Rechtsklick auf Schaltfläche oder Analogfeld und Untersuchen klicken. 4. Es öffnet sich ein HTML Editor, die Stelle, die die Schaltfläche bzw. das Analogfeld betrifft ist bereits markiert. 5. Rechtsklick in den Bereich und "Edit as HTML" wählen. 6. Jetzt an Passender Stelle (siehe Bilder im Anhang) den Befehl "font-size: 80px;" einfügen, wobei die Zahl (80) die Größe festlegt und beliebig angepasst werden kann. 7. Diesen Vorgang bei jedem Objekt wiederholen. 8. Nun den Editor mit X rechts oben schließen und "Strg.+S" Drücken. 9. Die Alte Datei im LWE Projekt auswählen und Überschreiben. 10. Fertig. PS: ich finde es Schade, dass der LWE so schlecht umgesetzt wurde. Auf der einen Seite mit TIA prahlen und auf der anderen das Hin und Her. DateianhangLWE Schriftgröße ändern.zip (412 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
5 Benutzer |
Folgen Sie uns auf