10.09.2008 09:36 | |
Beiträge: 167 Bewertung:
|
Häufig habe ich hier schon den Wunsch eine Internet Anbindung an Logo! gelesen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
24.10.2008 10:21 | |
Beiträge: 167 Bewertung:
|
Hallo MBreity das Modul ist von Tibbo und ich habe es über MEV gekauft. http://www.mev-elektronik.com Bezeichnung: EM1202-EV-RS Das Modul ist Basic programmierbar und hat auch eine interne Flashdisk mit 512K oder 1024K. Damit können zumindest über kürzere Zeiträume auch Werte aufgezeichnet werden, eigene Programmierung mal vorausgesetzt. Ich habe dieses einmal online gestellt. Bitte einmal unter http://62.214.6.8/nachsehn. (Aktuell tut sich wenig, hängt eine Lampensteuerung dran die nur bei Dunkelheit aktiv wird) Gruß Superbrudi |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
24.10.2008 18:34 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Darüber schalten ist aber nicht möglich? |
Folgen Sie uns auf