06.11.2022 13:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 33502 Bewertung: (4162)
|
Zuerst: Keine Ahnung, was die Android-Updates angerichtet haben. Wäre ja nichts Neues, siehe Windows-Updates. Aber ich würde an deiner Stelle erst einmal die aktuelle WebEditor-Version V1.1.1 installieren. Vor der Installation V1.1.1 die Version V1.0 deinstallieren. Der WebEditor V1.1.1 ist ein Teil des Downloads des Serviec Pack 1 von LSC V8.3.1. Der Download ist exportbeschränkt und verlangt eine erweiterte Registrierung. Siehe auch dies Thema: Download-Links für aktuelle LOGO! Software und Firmware |
06.11.2022 15:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 33502 Bewertung: (4162)
|
Dann ist dies doch ein Android-Problem, da wird dir das Forum vermutlich nicht helfen können. Ob dir Siemens weiterhelfen kann oder wird, wage ich zu bezweifeln, da der Web Editor nicht mit allen Betriebssystemen und Browsern getestet wurde. Du kannst es trotzdem mal probieren und einen Support Request starten. |
Folgen Sie uns auf