26.04.2019 10:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 32898 Bewertung: (4067)
|
Kann man nur vermuten, dass ihr da etwas verkehrt macht. Könnt ihr mal euer Programm hochladen? |
26.04.2019 10:34 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Ich hab leider keine andere Möglichkeit gefunden als es in meinen Drive hochzuladen, hoffe das geht auch :) DateianhangSCHERDEL Bihler PWÜ.zip (79 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 04/26/2019 10:37:27Link entfernt. Anhang als Zip-File hochgeladen. |
|
26.04.2019 13:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 32898 Bewertung: (4067)
|
Im Anhang ein Video vom Online Test. Dort kannst du dann sehen, dass sich der Zeitwert vom ersten Timer von 0,06s auf 5,00s ändert, weil ich den Wert über das TDE ändere. DateianhangOnline Test.zip (73 Downloads) |
26.04.2019 14:14 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
genau das, was bei euch funktioniert, funktioniert bei mir nicht. Siehe Video. |
Folgen Sie uns auf