15.11.2024 14:14 | |
Beigetreten: 04.09.2012 Letzter Bes: 14.01.2025 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, vielen Dank für eure Vorschläge. Ich habe nun einiges versucht. Ich kann die Eingabe der Uhrzeit direkt in Hex in ein VM Wort schreiben. D.h. wenn ich nun 1457 ins Eingabefeld schreibe, wird an der Zeitschaltuhr sofort der Wert 14:57 Uhr übernommen. Das funktioniert sehr gut. Mein Favorit wäre aber die Bytes zu teilen. Ich schreibe meine Stunden in ein Eingabefeld und die Minuten in ein separates Eingabefeld. Diese Eingabefelder sind jeweils mit einer internen Byte Variable verknüpft. Durch ein Skript im Panel werden diese dann zu einer Integer Ausgangsvariabeln verknüpft. Leider kenne ich mich gar nicht mit der Java Skripterstellung aus. Kann mir hier jemand weiterhelfen? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 11/17/2024 22:15:51Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf