20.10.2016 09:06 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo liebes Forum ich bin neu hier und bitte um Rat. Ich darf für einen Motorprüfstand eine LOGO Schaltung entwerfen und da es das erste mal ist du ich mich recht schwer. Hab mir schon zig Beispiele angeschaut aber nichts gefunden was mir weiterhilft. Funktion sollte so sein das über das Display die Anzahl der Zyklen (Initiatorimpulse) eingestellt wird und danach ein Countdown der die Initiatorimpule empfängt rückwärts läuft und den Motor stoppt. Falls mir jemand ein Rat hat , besten Dank im Voraus. DateianhangZyklenzaehler.zip (72 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_1056812 am: 20.10.2016 09:07:45 |
|
20.10.2016 15:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 33968 Bewertung: (4223)
|
Hier mal ein Lösungsvorschlag von mir, wie ich es lösen würde. Es soll dir nur das Prinzip aufzeigen, Sicherheitsaspekte musst du selber berücksichtigen. DateianhangZyklenzaehler_V2.zip (80 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.10.2016 20:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 33968 Bewertung: (4223)
|
Hier noch ein Lösungsvorschlag. Wenn es denn unbedingt ein Countdown-Zähler sein soll. Hier wird der Zählerstand des Sollwertzählers B002 beim Starten als Startwert für den Countdown-Zähler B007 eingetragen. In den Parameter "Startwert" kann man nur über den VM-Bereich schreiben. Dies wird in der Parameter-VM-Zuordnung festgelegt. Wichtig ist für diesen Fall, das in der Zuordnungstabelle der Zähler B007 als Erster steht und der Zähler B002 als Zweiter, da beide das VD0 benutzen. Edit: Ach ja, in der Simulation funktioniert das nicht, nur in der realen LOGO!. DateianhangZyklenzaehler_V3.zip (85 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 20.10.2016 20:11:54 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.10.2016 07:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 33968 Bewertung: (4223)
|
Welche Version meinst du? V2 oder V3? |
26.10.2016 08:37 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
V3 |
26.10.2016 08:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 33968 Bewertung: (4223)
|
Ich gehe mal davon aus, dass du die V3 meinst. Nochmals: In der Simulation funktioniert das nicht, nur in der realen LOGO!. Ich habe die Datei noch mit einem Zustandsnamen erweitert, damit du im Display siehst, ob der Motor ein- oder ausgeschaltet wird, damit ist es V4. Zum "Beweis" habe ich noch ein Screenvideo vom Webserver erstellt. Vorgehensweise: Mit F2 oder F3 verstellst du Sollwert. Hast du dies getan oder der alte Sollwert soll nicht geändert werden., kannst du mit I1 starten. Achtung: I2 ist als öffnender Taster gedacht, das bedeutet, I2 muss 1-Signal bringen, wenn kein Stopp. DateianhangZyklenzähler.zip (64 Downloads) |
26.10.2016 08:40 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
In Version 2 läuft der Impulszähler mit. Aber ich kriege den nicht rückwärtslaufend hin ebenso stoppt er bei erreichen des sollwertes nicht. |
26.10.2016 08:55 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo nochmal, also dein Funktionsablauf stimmt nicht mit der V4 Version aus deinem zip ordner überein. |
Folgen Sie uns auf