02.03.2017 08:41 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Salü Ich habe eine Steuerung auf meiner Logo8 diese funktioniert. Nun habe ich einen Bildschirm KPT400 color und möchte gerne diese Steuerung visualesieren. Temperaturen des Pufferspeichers anzeigen welche Pumpe Läuft Welche Zustände vorhanden sind. Wie bekomme ich dies auf den HMI Bildschirm und wie verbinde ich diesen mit der Logo. Die Software habe ich bekomme aber keine Verbindung zwischen Logo und HMI und weiss nicht wie man ein passenden Bildschirm zur Steuerung entwirft. Kann mir da einer weiter helfen? DateianhangLOGOSoft Comfort - Heizung.lsc.pdf (44 Downloads) |
04.03.2017 08:47 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 307 Bewertung: (52) |
Hier findest du Beispielprojekte zum Thema Logo! 8 und HMI |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf