05.01.2017 14:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 33616 Bewertung:
|
Wenn es sich bei der LOGO! um eine 0BA8.Standard mir Display und der Firmwareversion V1.08.03 handelt, dann hat die LOGO! einen irreparabellen Fehler. Der Fehler Fehler ist bei Siemens bekannt. Da du wahrscheinlich noch Gewährleistung hast, kannst du die LOGO! reklamieren. Siehe auch dieses Thema: Logo8 nach undefinierbaren Zeitabständen in "STOP" Edit: Bedenke aber, dass alle LOGO!s mit dieser Firmware diesen Fehler haben. Falls du mehrere davon hast.... |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 05.01.2017 14:05:28 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
22.01.2017 20:04 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo! Tschuldige die verspätung. Also es schaut folgendermaßen aus: VM-Tabelle: |
22.01.2017 20:09 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Die einzelnen Buttons sehen dann so aus mit den entsprechenden Variablen aus der VM Zuordnung |
22.01.2017 20:12 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Was ich nicht kapiere ist dass wenn ich die TSAP ändere, siehe folgendes Bild, funktioniert alles gleich weiter. Wofür also diese TSAP's ?? |
Folgen Sie uns auf