03.11.2018 19:40 | |
Beigetreten: 29.10.2015 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 179 Bewertung: (6) |
Zu dieser 8er Logo kann ich mich auch nicht mit der Android Android App von Siemens verbinden, zu den 7er Logos geht es. Ich habe auch die Zugangsberechtigung der 8er Logo überprüft und auch den Webserver aktiviert, da ich nicht genau weiß, ob man den für die Android App braucht. Diese fragt jedenfalls bei Typ 8 Verbindungen den Webserverlogin ab. Verbinden kann ich dennoch nicht, und LSC8.2 zeigt ein rotes Fragezeichen. Wozu dient das "Online-Gehen" sonst noch? Ich würde ja auch manchmal gerne per LSC einige Eingänge aus der Software heraus tasten, das unterstützt LSC aber nicht, soweit ich das hier gelesen habe. |
17.12.2018 13:39 | |
Beigetreten: 29.10.2015 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 179 Bewertung: (6) |
Diese Logo 8 macht mir an mehreren Stellen Probleme, obwohl die angezeigt FW 1.81.03 eigentlich kein Update benötigt und keine bekannten Fehler hat. Zunächst bekomme ich keinen NTP-Sync hin (logo8-als-ntp-client-einrichten). Dann funktioniert auch das "Online-Gehen" nicht, diese Logo 8 wird immer mit einem Fragezeichen markiert. Muss dazu irgendetwas freigeschaltet werden in der Logo? Andere Online-Funktionen wie das Laden eines Programms von PC->Logo funktioniert, auch das Auslesen der FW Version. Hier ein screencast: |
Zuletzt bearbeitet von: massb am: 17.12.2018 13:40:21 |
|
17.12.2018 13:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194)
|
Starte für deine Probleme einen Support Request. Von allein wird Siemens nicht auf dich zu kommen. Es gibt kein Update für FS06. Deine Probleme können wir hier nicht nachvollziehen. Da kann dir nur Siemens helfen und eindeutige Aussagen dazu treffen. |
Folgen Sie uns auf