17.11.2012 10:08 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Wie versprochen im Anhang mal ein Beispiel zu der Pumpensteuerung. Über den Eingang I1 wird die Analge zu und abgeschaltet. Der Ausgang Q1 schaltet in Abhängigkeit vom Redoxwert die Pumpe selbst zu. Über den PI-Regler wird in Abhängigkeit von der Abweichung des Istwertes vom Sollwert ein Signal ausgegeben und an Q1 weitergeleitet. Als Analogeingang habe ich AI3 gewählt, da die Messung von 0-20mA nur über ein Erweiterungsmodul geht. Nutzt du doch die Logoeingänge I7 oder I8 als Spannungseingang, muß der AI auf 1 o. 2 geändert werden und der Sensortyp im PI-Regler und Schwllwertschalterauf 0-10V geändert werden. Die Minimal und Maximalwerte für den Redoxwert habe ich auf 100 und 800 eingestellt. Falls das nicht passt, müssen in B001 und B002 die realen Werte des Sensors eingetragen werden. In Boo5 erfolgt die Umrechnung des Ausgabewertes in % und in B009 die Umrechnung in U/min. Erstellt wurde das Programm mit der V7 der Logosoft für eine 0BA6. Viel Spaß beim Testen! DateianhangRedoxwert.zip (88 Downloads) |
19.11.2012 13:03 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Auf einer Seite programmieren? Du kannst bei der Logo-Software auch noch weitere Seiten erstellen.... "Seitenaufteilung" Zu finden unter: "Datei->Eigenschaften->Seitenaufteilung" oder oben in der Symbolleiste. Handbücher zu den Logo-Geräten gibt es in meiner Signatur. Beispiele/Lösungsansätze findest du bei Siemens, oder eben hier im Forum ganz oben, "Schaltungssammlung" von unserem Experte Betel. Vielleicht ist auch das Lernprogramm erstmal interessant. |
Folgen Sie uns auf