04.04.2021 22:50 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 2158 Bewertung: (93) |
Nun ja, ich wollte eigendlich an der Korrektur Deines Programmes erleutern. Aber Du hast nicht nur bei der S7-Verbindung VB 100 mehrfach definiert, sondern auch noch bei einer Verbindung mit einer dritten Logo VB 100 genutzt. Da kann die Leuchte nicht ausgeschaltet werden, wenn eine andere Logo dieses Signal unterdrückt. Eine Neuorganisation kannst nur Du, der weiß was zusammengehört, durchführen. Als Beispiel habe ich mal ein sinnfreies Programm, wozu auch dieses Bild gehört, angehängt. Achte hierbei auf die Netztwerkverbindungen, die Adressen und die Laufrichtungen und vergleiche sie mit den Netzwerkein- und Ausgängen. Wie Du feststellen wirst hat in diesem Beispiel jede VB eine Länge von einem Byte (z.B.: VB 20.0 bis 20.7). Spiel ruhig mit dem Beispiel ein wenig herum bevor Du dein Programm korrigierst: So lernt man am besten . MfG Ella_68 P.S.: Auch nachzulesen in Logosoft_Help Kapitel 3.4.1. Netzwerkprojekt erstellen S.170 DateianhangNetztest 1.zip (112 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 04/04/2021 22:58:31 |
|
05.04.2021 12:41 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 2158 Bewertung: (93) |
Richtig !, sonst hättest Du eine Doppelbelegung. |
10.04.2021 13:37 | |
Beiträge: 83 Bewertung: (0) |
Klasse Vielen Dank für die Tolle unterstützung...Jetzt klappt alles wie ich das möchte |
Folgen Sie uns auf