20.12.2017 14:20 | |
Beigetreten: 18.08.2014 Letzter Bes: 21.09.2023 Beiträge: 52 Bewertung:
|
Wenn man die Adresse eingibt, wird man umgeleitet. Dort sind dann auch die Updates downloadbar. Wie im Beschreibungstext steht, kann das Update damit genauso gut offline auf dem Rechner durchgeführt werden. Das würde ich probieren. Mam muss nur wissen, ob es ein 32 oder 64 Bit Windows ist. UpgradesUpgrade from LOGO! Soft Comfort: V1.0 / V2.0 / V3.x / V4.0 / V5.0 / V6.x / V7.0to V8.2 DateianhangUpgrades.pdf (55 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_186451 am: 20.12.2017 14:21:45Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 21.12.2017 08:06:05Bild als Anhang hinzugefügt. |
|
20.12.2017 14:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2023 Beiträge: 30856 Bewertung:
|
Hier ist der Link zum Download: Demosoftware, Upgrades/Updates, Treiber Nach dem Beenden des Download steht dir die Datei "Setup.exe" zur Verfügung. Diese dann als Administrator starten. Irgendwann hatte Siemens mal bekannt gegeben, dass aus technischen Gründen das Updaten bzw. Upgraden über das Updatecenter nicht möglich sei. |
20.12.2017 14:41 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Vielen Dank bis dahin Offensichtlich ist in V8.2 die Updatefunktion deaktiviert Könnte man eigendlich auch etwas besser kundtun... |
Folgen Sie uns auf