10.06.2019 14:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Das Einzige, was mir einfällt, wäre eine Balkenanzeige. Leider sind die realen TDE-Tasten nicht so gleichmäßig unter dem Display angeordnet, wie es im Screenshot des Webservers aussieht. Vielleicht genügt es dir aber doch. DateianhangBalken.zip (30 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.06.2019 18:24 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Danke für den Vorschlag; ist genau das was ich suche. Leider kann ich die lsc-Datei mit dem Beispiel nicht öffnen..... |
11.06.2019 18:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Welche LSC-Version hast du denn und was genau für eine LOGO! (Firmwareversion)? |
11.06.2019 19:07 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
0BA8.Standard V1.08.02 die Fehlermeldung kommt schon beim öffnen der Datei |
Zuletzt bearbeitet von: Kraushaar am: 06/11/2019 19:09:20 |
|
11.06.2019 19:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Das ist klar. Du hattest ja im Vorfeld nicht geschrieben, welche LOGO! und welche LSC-Version du hast, da habe ich die aktuelle Hardware und LSC-Version genommen. Ich habe jetzt die Hardware auf 0BA8.Standard umgestellt und das Programm mit LSC V8.0 gespeichert. DateianhangBalken_0BA8.Standard.zip (18 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 06/11/2019 19:31:26 |
|
13.06.2019 08:56 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Perfekt! ganz lieben Dank! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf